This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678以太网调试



您好:

        最近我在调试以太网的程序实现DSP和PC通信的功能,程序是通过KEYSTONE的GE例程更改的,上层PC是通过IPAnalyse软件实现网口的抓包。现在出现的这些问题。

         当我使用台式机时可以抓到我通过配置dsp发出的数据包,但是当我将同样的程序换到别的笔记本时发现程序可以正常运行,但是抓包软件不能捕获到网口发来的数据。

      我怀疑可能是我的台式机和笔记本对于网络的一些配置可能有区别。

        还望专家能提出一些意见,多谢

 

       

此图是我通过抓包软件抓出来的数据,我还想问下IPG和MUX类型的区别,因为我发送的数据包应该是相同的,为什么类型还会有区别