Part Number: TDA4VM-Q1
HI:
R5F上共有6个核心,是不是共享一个RTOS,OS启动之后,OS来管理所有核心,包括跑在核心上的应用?那如何来给这些核心做分工的?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一般来说可以多核共享一个·RTOS工程,也可以分开跑各自的RTOS工程,与是否使用RTOS系统差异不大。
在A72上跑起来LINUX和文件系统后,跑里面的R5,C7X,C66X的固件,比如vx_app_rtos_linux_mcu2_1.out,是不是就是在MCU2上会跑起来他自己的RTOS以及应用?还是说这个.out文件只是一个MCU2上的一个应用,MCU2的RTOS系统跟随LINUX也已经跑起来了?
您好,不确定有没有完全理解对您的问题,还得麻烦您再解释下。
通常来说,远程内核(非 A72)是为特定的实时应用来运行 RTOS 应用程序。
我的意思是说RTOS是跟随LINUX系统的启动就启动了,还是跟随linux系统里的R5,C7X,C66X的固件应用启动的,就是我启动了R5,或者C7X,或者C66X的应用后,RTOS才先启动,然后再启动R5,或者C7X,或者C66X的应用程序;
另外,如果是第二种情况,那么RTOS是不是每个核心对应一个,各自用各自的RTOS系统,比如我个跑了一个R5,一个C7X,一个C66X的应用,这三个应用是不是分别跑在三个不通的RTOS系统上,还是共享一个RTOS?