自己做了一个AM3874的板子,SD卡启动无法运行起来,各路电源是正常的。我想询问下AM3874启动的软硬件配置与DM8148一致吗?因为我手里有个TMDXEVM8148的评估板,SD卡上的启动程序是基于这个评估板做的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己做了一个AM3874的板子,SD卡启动无法运行起来,各路电源是正常的。我想询问下AM3874启动的软硬件配置与DM8148一致吗?因为我手里有个TMDXEVM8148的评估板,SD卡上的启动程序是基于这个评估板做的。
你好,
你的硬件是否能配置为串口启动,如果可以,串口启动是否在串口终端可以看到“cccc”打印?这可以表明电源/晶振都正常,芯片可以正常启动。
AM3874没有DSP啊,关于DSP相关的PLL配置,你在uboot下是否有屏蔽掉?还有其他是否有外设的不同,不同的话相关驱动也去掉。
还有DDR时序参数是否有根据你们使用的DDR调整过时序参数?是否有做SW leveling?DDR不正常也是起不来的。DDR SW leveling相关信息请参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI814x-DDR3-Init-U-Boot。
Hi,
首先你租的是新版对吧,先不忙比较AM387x和DM814x,还是从基本的查起。
配置成串口启动而没有cccc,那么需要看
1. 芯片有没有进入ROM code执行? 前提条件有时钟、电源以及解复位等。一个比较直接的办法是你可以用JTAG连接仿真器看看cortex A8核能不能被连上。
2. 假如芯片确实跑起来了,那么bootmode很可能没有选对。这个不是光看你外接的电阻是如何如何,而是看芯片实际读入的是什么。可以用附件中的程序来验证一下。
看看POR和RESET信号上电时候的状态吧。
原理图
http://www.mistralsolutions.com/product-engineering-services/support-downloads/
不是简单滴测试复位的电平,而是看上电的时候,POR是不是按照手册要求有拉低的行为然后在变高,resetn和POR的相对关系是怎样。
是一个在时间轴上的一个过程。
8666.PG2.1_DM814X_20Mhz_Si.gel.gel这个文件无法加载成功,我连接目标设备是成功的,使用TMDXEVM8148评估板也是如此,Load Gel文件无法成功。操作过程是按照提供的文档流程进行的。请帮我确认是否文件不对?还是别的原因?