This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问TI的工程师,NDK可以开发双网口的系统吗?需要如何实现?
Hi, 您好!
可以
附件是需要修改的代码,供参考,谢谢!
你好 Kevin:
非常感谢你的解答,看过你给的方法之后还有几个疑问
1、你给的这个方法是在同一个网口上设置多个MAC吗?
2、我的想法是两路SGMII接口都接PHY,出两路网口,不知道你说的方法是不是这样?
这是用于多网口的情况, 比如您说的 两路网口
谢谢!
请帮忙看一下这个问题呢?http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/67635/162695.aspx#162695
您好,Kevin 你上次发的文档是库的修改,那我如何在应用程序中同时使用两路网口呢?我使用的是C6678 ,现在可以通过两路网口分别通信,但是不知道如何使用两路网口同时通信。
NDK双网口,文档中的说明并没有提供使用方法,怎么和NDK对接,NDK收发怎么输入输出对应的网口
基于NDK的双网口和组播问题,我已经解决并在6670和6678上测试通过。可以同时使用两个不通的IP、路由和MAC地址
你好,wu sun
请问您是怎么实现的组播?能否不吝赐教,谢谢!
我对底层重新做了架构,才可用的,很麻烦,如果需要可以联系我QQ:250837531
Hi,大家好:
请问一下,大家有没有C6678的双网口驱动程序啊,我现在的程序有问题啊,谢谢!