This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3358 BogoMIPS 这个值对吗?

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

[    0.000157] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736)

BBB_SRM 文件数据是这样的

Sitara AM3358BZCZ100
1GHz, 2000 MIPS

这个 2000 MIPS 与 上面的 BogoMIPS 有什么不同?

  • 百度一下吧,个人见解:一个是对处理器内核运算能力的体现,一个是对当前整个系统的实际运算能力、性能的反应。

  • 可能我问得有点含糊,我换个问法,am3358 这个 cpu 规格上写 2000MIPS  但 linux 内核测出来的只有 900多 MIPS ,这个正常吗?

    这两人个值是指同样条件下的指标吗?

  • CPU的MIPS值反应了内核的运算能力,和你用的ARM核、主频相关,比如Cortex A8的是2MIPS/MHz,AM3358最高能到1G主频,所以MIPS=1000*2=2000。

    插一句,AM335x的芯片有300,600,800,1G不同主频的区别,而且可以动态调整,所以,你先要确定一下,自己当前ARM运行的频率是多少。

    其次,bogomips一般来说是会比这个MIPS值低的,他是反应你当前这个系统的运算能力,当前板子使用的是DDR2还是DDR3等等这些系统设计的因素都可能会影响该值。至于你的结果,我推测貌似是对的。我印象中在720MHz的GPEVM板上测试(DDR2的),bogomips大概为716.7。