大家好 我用RTSP(H.264)->DEC->DISPLAY 测试发现480p(480p->1080p),720p(720p->1080p)显示都正常,
但是用1080p的片源输出1080p发现画面显示正常,但是画面一直有轻微的抖动。请问是什么情况,有谁遇到过还麻烦
给位给点建议。谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 我用RTSP(H.264)->DEC->DISPLAY 测试发现480p(480p->1080p),720p(720p->1080p)显示都正常,
但是用1080p的片源输出1080p发现画面显示正常,但是画面一直有轻微的抖动。请问是什么情况,有谁遇到过还麻烦
给位给点建议。谢谢!!
可以在VENC先设置colorbar来看看,是时序的问题,还是给过来的图像就在抖
colorbar是在
0x48106000(DVO1)
0x4810A000(DVO2)
的bit 15设置的。
请先读出该寄存器的值,再把bit15(0-31中的bit15)改成1,可以在系统跑的时候动态修改。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/61270.aspx
您好,给过来的图像应该没有问题。因为这个片源我用VLC播放没有问题,并且用VLC
RTSP播放也是没有问题的。能否再给点建议,谢谢!!
所以你的设备上应该是对这个网络的流进行了解码和显示对吗? VLC RSTP播放也只是对码流而言没有问题,和你的设备没有丝毫关系。
我说的内容有没有问题,是指的VENC模块(产生1080p显示时序的模块)得到的内容,而在这之前,起码还经过decode, swms,display之类的部分,所以恐怕需要逐级排查的。