参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_Hands_on_with_the_SDK和http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_SDK_Setup_Script进行了相关配置,发现无法加载,问一下什么原因,怎么办?非常感谢。
目前状况:
在运行Setup.sh过程中,检测不到host的IP,主机采用ubuntu12.04版本,没有开DHCP,这个需要开么?主机IP配置为静态IP了,安装时因为检测不到host的IP我就设定为之前设定的静态IP地址。MINICOM一直显示CCCCC。
Ubuntu采用virtualBox网卡采用桥接方式,主机和开发板采用网线直连。