This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

压缩算法怎么移植到DSP+ARM平台



我有一个图片压缩算法,想要移植到DSP+ARM(674x核+cortex a8)的平台上。ARM主要用来控制,DSP用来做图片处理。 ARM上跑的是linux系统,这个压缩算法打包成一个库,CCS下写main函数,里面调用库的算法接口进行压缩。现在的问题是: 1. CCS下编译的算法库lib和最终可执行文件各是放在哪里?.out文件应该是download到arm核的吧?那这样的话,DSP怎么知道去执行lib库里的算法? 2. DSP和ARM之间可以通过HPI接口进行数据通信,那我每次送16位给HPI数据寄存器,DSP读取,处理结束再回送,这里有2个问题请教: (1)ARM除了写HPI数据外,是否是通过写HPI告诉DSP该怎么处理?还是DSP怎么去加载执行的代码?请问下具体的处理流程是什么样 (2)除了HPI外,是否还有什么方式可用于这样的DSP+ARM通信? 3. 另外请教一下,对DSP来说,位移运算的效率高,还是浮点运算的效率高呢? 以上请高人指教下!万分感谢!!!

  • 1. 请问是用分立的ARM+DSP,还是单芯片的ARM+DSP?

    2. DSP的算法已经实现了吗?

    3. DSP有桶形移位器,移位运算效率很高。但是移位运算与浮点运算之间好像没有直接关系啊.