TI的专家,您好
近日在做6657的BOOT开发,已经能够实现SPI NOR FLASH的单核、双核引导,并且成功运行不同程序。
现有问题如下:
在进行IBL引导时,按照MCSDK的要求烧写了IBL文件,使用GEL文件配置了IBL,之后将我的应用程序直接改名为.bin,并利用工具烧写进入FLASH中,每一步均显示成功。拨码到相应开关位置后,启动开发板,串口打印出IBL的版本以及IBL:Booting from NAND 。
1、这个现象是否说明了IBL烧写已经成功了?
2、应用程序没有加载成功,同样的程序使用SPI的工具链转化后烧写可以启动。请问问题可能出现在哪里,谢谢!