有几块DM8127的板子(A板)设置成NAND或MMC启动模式上电后串口无任何打印信息,非要按下复位键(RESETn)或者POR引脚与地短路一下后可正常启动,同一批次另外几块DM8127板子(B板)一上电就可以正常启动,两者的硬件一模一样,烧录的启动程序也一样,测量所有板子的上电时序和波形都差不多,满足芯片手册上电要求。
两者异同如下:
1. 在NAND和SD卡无启动程序时都可打印CCCCC
2. 将POR引脚强制拉低后上电,等待几秒然后放开POR引脚(拉高),B板正常启动,A板无任何反应,然后按下复位键可正常启动
3. 直接上电B板正常启动,A板无任何反应,然后按下复位键可正常启动
4. 两者硬件一样,同一批次生产,烧录程序一样,上电时序和波形一样,板子上有上电复位芯片
5. A板非要在上电后额外再复位一次才能正常启动,POR或者EXTERNAL WARM RESET都可以
请问下这个问题该如何解决?是硬件问题还是启动程序的问题?谢谢!