您好:
我有两个问题:
1.我使用的是TMS320C6713B的片子,现在发现片内的RAM有点小,寻求一个与6713封装兼容的片内RAM可以大一点的片子,不知道有木有。
2.在网上看见一片关于DSP优化的博文,里面有这样一段:
(一)c6x 的编译程序为“cl6x.exe”使用的方法
Cl6x [options] [filenames]
Cl6x: 编译程序
Options: 编译选项
Filenames: C或汇编源文件
这个cl6x.exe编译器是集成在CCS中的那个编译器,还是类似Hex6x.exe似的,需要编写CMD文件来调用。如果真的是需要手工编译,编译的只是一个文件,如何链接到目标文件(.out)中?