This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于8168 dsp失去连接的问题



在音频aac 视频h264编码+osd 若干时间后(4-48小时不定期)

发生了a8和dsp失去连接的问题,rpe消息,syslink消息均阻塞。

如何定位这样的问题?

最麻烦的是,在我操作a8上的web时(发生了cpu切换或者其他操作),dsp上的音频编码和osd均工作正常了

  • 你好,

      在发生问题的时候,能使用仿真器CCS连接上DSP核么?如果可以连上,就用CCS转载DSP上的固件符号表,在配合上代码,单步跟踪一下,看挂在什么地方了。

      另外,“在我操作a8上的web时(发生了cpu切换或者其他操作),dsp上的音频编码和osd均工作正常了”指的是出现问题后,再操作web,问题就消失了么?

  • rdk里面没有dsp aac编解码的源码吧 我们怎么单步调试呢

    另外 是操作a8上的网页后 和dsp的通信都正常了

  • 确认停在了Int MessageQ_get(MessageQ_Handle handle, MessageQ_Msg *msg, UInt timeout)  

    这个函数式ipc里面的

    syslink和rep都会挂在这里