在C6670 evm开发板上调试BCP,上行只有ssl和rd两个模块,上行输出即RD模块的输出,
但是在例程中,调用Bcp_recv()之前,有一句注释,
/* RD output is one per code block per packet. */
也就是说,RD每次只输出一个code block数据,实际测试后,确实发现如此。
问题是,我往一个描述符灌装了多个code blocks,
比如说,code block的数量是8, 编码长度与下行中RM模块一样,为3840,
此时输出只有一个code block。
如何才能让RD符合期望,同时输出这8个code blocks数据呢?
谢谢。