This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 经过NSF的图像偏色



为了降噪我们用了DM8127上的DSS的NSF模块,发现出来的图像的偏色很明显 ,没有经过这个模块的图像是正常的。

 

可以看到经过NSF模块的Y分量是对的,UV有问题,

这是我们的配置:

pCameraOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_UYVY; NSF模块进来的数据格式

/* NSF Link params */
  NsfLink_CreateParams_Init(&nsfPrm);


  nsfPrm.bypassNsf =  NSF_LINK_BYPASS_MODE_MAX;
  nsfPrm.tilerEnable = FALSE;
  nsfPrm.inQueParams.prevLinkId = dupId[CAMERA_DUP_LINK_IDX];
  nsfPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 1;
  nsfPrm.numOutQue = 1;
  nsfPrm.numBufsPerCh = 6;
  nsfPrm.inputFrameRate = 30;
  nsfPrm.outputFrameRate = 30;
  nsfPrm.outQueParams[0].nextLink = dupId[NSF_DUP_LINK_IDX];
  nsfPrm.nsfStrength = NSF_LINK_NF_STRENGTH_AUTO;

是不是我们的参数没有正确设置?