大家好,我在网上找了很多关于利用TMS320C6748实现图像处理功能的硬件设计,上面写的有点模糊,看完之后我还是无法进行最小系统的搭建,越简单越好。所以在此向各位大神求救,如果有知道的帮忙回答一下,先谢了。
我打算使用的是TMS320C6748系列的板子,核心板直接使用它提供的且DDR2和FLASH直接集成到核心板上的,外围部分就不需要专门的对这块进行设计了,然后在该核心板的基础上进行外围模块的搭建和布置,所以问题就来了:
1:我查阅过相关资料,外围所需要的部分由5V电源接口,电源开关,串口,JTAG调试口,usb接口,LCD接口,复位引脚和复位电路等等,这里有个问题,需不需要设计SD卡槽?
2:核心板的外围如1中所说的,但是我感觉不全,或者是一些多余了?这里希望大家可以帮忙补充!多多指正
3:简单的图像处理只要用CPLD逻辑控制,有没有可能把这种逻辑控制嵌入到开发板里面,而不是做单独的一个扩展模块?
谢谢有能力以及可以帮助我的人,多多指点,初学dsp,很多问题,希望高手可以帮帮忙,先谢谢了