现在需要AIF与FPGA进行连接,
1. AIF AT 的启动
驱动中可以配置为“SWR” (用在loopback),“external pin”,“PHY compare”,
请问后二个设置为哪个?若用“external pin ”,需要给DSP的“ PHYSYNC ”,“RADSYNC”
引脚什么样的信号? 直接高电平,还是10ms周期脉冲? 二个引脚一起给吗?
2. 给“PHYSYNC” 和 “RADSYNC‘ 时候,与10ms帧的frame number有关系吗?
2. 进行数据传输时,AIF 采用subframe 中断,每个中断中push一个subframe的Tx Descriptor,
为什么每个中断中“ EgressCount ” 那个寄存器的计数只在 每隔10个subframe才改变?
正常情况下不是应该每个subframe push descriptor后就应该增加发送个数的吗?
3. FPGA这部分的时钟,使用DSP给的122.88m时钟就可以了吗?