现在在使用Uniflash烧录工具通过USB烧录,烧录过程中出现异常如下:
板子的sysboot[4,,0]引脚配置:10111 MMC0 SPIO UART0 USB0
板子上之前有用SD卡烧录过程序,现在打算改用Uniflash烧录
烧录文件按照链接中制作和修改的:www.deyisupport.com/.../52381.aspx
烧录路径C:\AM335x_Flashtool\images中包含的文件:debrick.scr flash_cat_util.out flash-image.out flash-image-data.txt MLO rootfs.bin u-boot.bin uImage.bin;
烧录现象:
1、Uniflash的进度条始终是0%
2、串口使用SecureCRT软件始终在打c
希望大牛指点下