你好,我用的是C6678的板子,现在碰到一个问题: 我通过IBL二级启动NAND FLASH加载mcsdk例子helloworld时(c:\ti\mcsdk_2_01_01_04\examples\ndk\helloWorld),通过串口打印的消息可以看到IBL是正常运行了的,但是程序加载完成后,helloworld程序没有执行(串口没有打印相应的状态信息,主机端也没有检测到C6678的网络状态),现在是不清楚程序是否已经加载到DDR3中了,还是加载成功但是没有正常执行。我试着用仿真器去连接C6678去观察寄存器,无法连接,报下面的这个错误:
请问问题出在哪里?是不是IBL的有些参数我没有设置正确?
PS:IBL二级启动NAND FLASH的流程我用文件夹c:\ti\mcsdk_2_01_01_04\tools\boot_loader\examples\i2c\nand下的例子是测试过了的,可以正常启动并通过串口打印例子中的信息。