我们现在使用的是SEED公司的开发板,我们需要写一个白平衡算法,这个算法应该放到哪里呢?
根据我的调查,说是要写入到DSP端,这就晕了,这个算法是需要生成一个固件下载到DSP端吗?还是什么一个.c文件放到linux下让arm调用这个.c?不知道他的工作流程,请做过这方便开发的大大,给个基本流程,我好看看相关的资料,谢谢了
现在真是无从下手。。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问除了白平衡外,你的系统里面还需要跑其他程序在DSP上面么?例如编码?
如果有,建议使用code engine。
如果没有,简单一点,可以使用dsplink。dsplink里面有ARM和DSP通信的例子。