This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 SRIO测试程序无法单步运行



各位大神好,

我的调试环境:                

                A、用的是C6678芯片。

                B、硬件环境: 

                       用的是我们自己的硬件板,仿真器采用合众达的SEED-XDS560V2PLUS。

                 C、软件环境: CCS5.3.0

#############################################################################

我现在正在调试DSP与FPGA的SRIO通讯;但是DSP这边的SRIO例子无法进行单步,不知为何?

我用其他程序,下载到dsp后,都是直接跳到main(),然后可以进行单步运行。

而SRIO这个无法跑到main(),这个例程,是我之前在TI论坛中跟随着其他测试程序打包下载的。