大家好,
前些天照着官方发布的ind sdk 1.1.0.4的软件中的几个例子,做了个sysbios+lwip+dual mac的程序,出现了奇怪的现象。做了两次实验,一次是两个口都接到一个交换机(即同一网段),一次是两个口接到两台路由器,不同网段。现象时:
两个口可以扫到phy,且可以和交换机auto negotiation成功运行在100M双工模式,但两次实验中总是只有1号port可以获得IP地址,并挂载http服务,2号口auto negotiation成功以后,似乎就在也不发数据了,也就得不到ip地址,无法运行。
个人分析认为pinmax和phy,mdio应该都没问题,极有可能的问题点应该是出在芯片内部三口交换模块的配置上,但看了代码貌似有没什么问题,只好请教大家了
不知道有朋友用过ind sdk开发过双网口dual mac项目么? 请帮忙看看到底什么问题啊?谢谢!