This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【EVM6670】开发板自带的 BlackHawk 仿真板



我们买了三套6670evm开发板,

自带的仿真板是 BlackHawk 560,但是其中两套都出现了问题,就是仿真板无法连接。

我观察了一下,正常工作时,仿真板应该有红色和橙色两盏LED常亮,但现在只有红色 LED 亮。

测试连接的时候,提示无法读取 EVM 开发板

这可能是什么原因导致?

  • 你好,请在target configuration中设定芯片型号,仿真器型号,然后连上硬件后,点击TEST,测试一下驱动。成功后,直接点击debug按钮,看链接是否成功,不成功则把打印错误信息贴出来好分析。

  • /***************************************************************/

    Print the reset-command software log-file

    This utility has selected a 560/2xx-class product

    This utility will load the program 'bh560v2u.out'

    Could not convert board revision to integer: 0

    Loaded FPGA Image: D:\TI\ccsv5\ccs-base\common\uscif\dtc_top.jbc

    The library build data was 'Oct 3 2012'

    The library build time was '22:14:17'

    The library package version is '5.0.872.0'

    The library component version is '35.34.40.0'

    /***************************************************************/

    Titan

    你好

    上述log信息即是在test仿真器的时候输出的,

    感觉问题出在无法识别 board revision

    但是该开发板前段时间是可以正常使用的,

    昨天在跑完一个程序后突然出现了无法连接的状况

    这是硬件出了问题吗?

  • 目前有2套开发板出现该问题

    感觉软件上的问题可能性小,

    因为还有一套可以正常使用。

  • 1 将板卡配置为no boot,重新上电后稍等几分钟后再进行板卡链接;

    2 安装附件方法试试,看能否消除问题;

    如果上述方法试过之后还是不行,可以将子卡卸下来,链接主板自带的mini usb,选项xds100 emulator试试看能否连接成功,到底是仿真器还是主板的问题。

    Emulator_safemode.pdf
  • 1. 等待几分钟依然无法连接

    2. 确认没有进入 Safe Mode

    3. XDS100仿真器可以连接

    根据以上测试,应该可以确认BH560仿真板出现故障了吧?

  • 出现故障的话,可以联系相关销售,可以申请整板返修,但是时间会比较长,如果xds100可以用,可以先用xds100也可以进行正常的调测。

  • 谢谢 Andy

    已经购买了几套560仿真器,

    xds100实在是太慢了。

  •    嗨,你好,我们的xds560v2也遇到了和你们同样的问题,不知道你们最后是如何解决的。

    还有,如果单买560,哪里可以买的到。谢谢!