各位专家们,请教个问题:
硬件平台:6670,软件平台:CCS5.5
板子是自制的6670板子,硬件采用nor flash的spi启动加载方式,DDR为2GB
CORE外部参考时钟:96MHZ,DDR外部参考时钟:96MHZ,EVM的DDR为2GB,所以针对这个,gel文件中的DDR初始化代码有改写过。
1、在no boot模式下,加载gel文件,DDR初始化和测试可以通过,text段放在DDR上,程序能正常运行,说明gel文件的DDR初始化和DDR相关的硬件没有问题
2、在spi boot模式下,加载gel文件,DDR初始化和测试失败
问题:同一个gel文件,同一个板子,为什么在no boot模式下,一切都正常,但是在spi boot模式下,DDR初始化失败?这个问题困扰很久了,希望大牛们能帮忙指导下。
谢谢了