TI专家、各位朋友:
最近做了一批OMAPL138板子,只有一块RTC有问题,具体表现为在Linux系统下,多次执行hwclock命令,发现硬件时间没有变化。
所做过的调试工作:
#1:更换板子上32.768K的晶振,以及周边的两颗18pF的电容,依然无法改善,测量RTC的1.2V供电电源也是正常的,供电没问题。
#2:拿一块RTC可以正常工作的板子,测量晶振时钟,发现示波器的探头放上去,晶振就停振了(通过执行hwclock命令,打印的时间信息没有改变,推断出来的),可能示波器有干扰,所以我也没法通过示波器测量的方法来确定晶振是否是正常的。
疑惑:RTC的电路比较简单,外围只有供电和一个32.768K的时钟,供电已经确定没有问题,时钟和周边电容也都更换过,可依然不行,不知道哪里我还可以调试,求调试思路,谢谢大家!