您好:
请问C6678在PCIE boot时,PCIE的各种寄存器配置是由rom code完成的吗?
PCIE boot需要IBL吗?用户需要在boot table前加上boot parameter table吗?我在TI 提供MCSDK包中的tools\bootloader\example\pcie中中的linux_host_loader中的加载代码中没有找到boot parameter table,只有application code,也就是说可以不加boot parameter table?