Hi 专家们:
我们新做的板子把SD卡放到 mmc 2 上去了,内核是linux 2.6的; IO口pinmux配对了,但是在初始化SD卡的读OCR的值为0,导致初始化不成功....
在查问题时,从文档上看mmc 2 hctl bit【11:9】 必须要设成 0x5, 为1.8V,capa也必须设成1.8V. 但是很
多SD卡的支持电压为3.3V, (调的SD卡不多不太懂)如果我们这样接法能把SD卡驱动起来不?如果不能有没有什么办法?
后来又做了下面的实验:
1. 在demo板上 SD卡是在mmc1上,cmd 8 发送成功,并返回。表示卡是支 2.0协议。
2. 在自已做的开发板上,SD卡是在mmc2上。 cmd 8发送是没有回应....
请TI的专家帮忙分析一下,我们大概是在哪里出问题了.希望指出解决思路,谢谢!!