This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

GPMC怎么使用wait引脚?



#define STNOR_GPMC_CONFIG1 0x00211000
#define STNOR_GPMC_CONFIG2 0x00080800
#define STNOR_GPMC_CONFIG3 0x00020201
#define STNOR_GPMC_CONFIG4 0x06020602
#define STNOR_GPMC_CONFIG5 0x00060808
#define STNOR_GPMC_CONFIG6 0x060000c2

这是我设置的寄存器。当去掉wait功能时,读写没问题,我想加上wait信号,但是一添加wait功能,我一个字节都写不进去,直接卡死。

我想用wait实现的功能是,在gpmc写入fpga fifo被写满时,置wait有效。使得gpmc不能继续写入fifo。

有没有用过wait的朋友帮帮忙。

  • 问题已得到确认。

    使用intel模式时,可以使用wait功能,使用motorola模式时,不行。

    简单的说使用wait线时,片选必须比读写宽。

    当使用motorola模式时,片选悬空,利用ADV与对端的片选相连,应该是一个可行的解决方案。

    唉,只能改硬件连接了。

    虽然不能说是芯片的bug,但这个容错性实在是比较坑。我可以接收读写错误,但也不能直接卡死啊。

    这是我在网上找的。我把CSWROFFTIME和CSRDOFFTIME已经设置的比读写cycle长了还是卡死,还有那个motorola模式和intel模式在哪里啊,我在pdf找不到啊

  • joke ness 说:

    问题已得到确认���

    使用intel模式时,可以使用wait功能,使用motorola模式时,不行。

    简单的说使用wait线时,片选必须比读写宽。

    当使用motorola模式时,片选悬空,利用ADV与对端的片选相连,应该是一个可行的解决方案。

    唉,只能改硬件连接了。

    虽然不能说是芯片的bug,但这个容错性实在是比较坑。我可以接收读写错误,但也不能直接卡死啊。

    这是我在网上找的。我把CSWROFFTIME和CSRDOFFTIME已经设置的比读写cycle长了还是卡死,还有那个motorola模式和intel模式在哪里啊,我在pdf找不到啊

    请问您这里说的是lcd的模式吗?看着很奇怪啊

  • 我说的gpmc啊,那个motorola模式和intel模式我在pdf里只在LCD部分找到,GPMC那里我也没找到motorola模式和intel模式啊,上面那一大段话是我在网上找的,他使用GPMC得wait信号时也会卡死,但是他给出的原因我看不太懂。。

    还有就是我设置wait低有效时写入的话直接卡死,设置了wait高有效的话可以写入但是当改变wait信号将其置高时按说应该停止写入的,但是毫无反应,数据还会继续写入,就好像wait信号失效一样,不知道什么原因

  • intel模式和motorala方式应该是总线连接的两种方式,我们的GPMC应该是符合intel方式的。请问你应该是用GPMC连接外部FPGA或者类似SRAM的总线设备吧,你可以仔细看下TRM GPMC章节中关于wait的时序以及寄存器描述