This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 load 进去在EVMc6678运行出错



((1)编译器结果正确,load到C6678 EVM 开发板上时,结果错误。上次说要初始化,请问如何进行初始化? 文件中的gel文件我load 进去之后在跑程序,结果也是错的。麻烦详细解答下。

(2)我运行了CCS5.2 自带的SRIO_boot_ddr,或者hello,运行结果是 platform 初始化失败,请问这是什么原因?

(3)经常出现error connnect target1143 的,错误,只能摁复位键吗?复位键经常摁会对板子有伤害吗?

  • 你好,如果evm板通过仿真器链接CCS成功,且可以load程序,然后运行错误,可能是程序的问题,另外还要分析错误打印信息。建议试一下:\BIOS_MCSDK\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_test 里面的测试例程,这个在EVM板上跑是没有问题的。

  • 出现这个错误“error connnect target1143”,应该是仿真器链接板子不稳定出现的情况,这需要检查CCS和仿真器直接的驱动情况,需要测试仿真器驱动通过后,再使用它来调试。