现在我们8127的JPEG做法是在Mjpeg流中取得JPEG图片,也是就是我们取得YUV,然后把YUV重新放回MJPEG流中,在VideoM3做jpeg编码,然后在A8的取得JPEG图。这样有个问题,我们的帧率是17帧,也就是说每做一次JPEG压缩最少也得60ms,实际中发现在百毫秒级的。这样效率太差了。
我想可不可以像368那个,就跟调用函数一样如A(inbuf,outbuf) 来做JPEG压缩?
还有one shot mode , on the fly mode ,continous mode 都是什么意思,是不是跟这个有关系。