AM335x的板子上有2个网口,都好用。现在网口1的IP:192.168.10.11,连接交换机的192.168.10.0网段;网口2的IP:172.31.41.11.连接交换机的172.31.41.0网段。PC1的IP为172.31.41.22,PC2的IP为192.168.10.22.
网络拓扑如下
(1)PC1可以ping通am335x的net1
(2)PC2可以ping通am335x的net2
(3)PC1无法ping通am335x的net2
(4)PC1无法ping通am335x的net1
请问怎么设置am335x的网关等参数?