各位好:
目前我板子的视频输入是16位的YUV422格式,通过修改DVSDK demo 的encode程序
可以正常地编码1080P的,为了让它支持720,采集部分还是用1080P采集,我只是在capture.c
文件在YUV422转YUV420之前通过resize转换了分辨率,然后发送给编码线程编码,但编码出来
的720P不正常,用VLC播放时画面一闪一闪的,就是久不久能看到一下画面,其它时间都是灰色的,
不知道是不是还需要修改别的地方?那具体还需要修改哪些地方,谢谢!具体capture.c修改代码如下:
………………
在这里把1080P的 hCapBuf 转换成720P保存到OutBuf.
/* Color convert the captured buffer from 422Psemi to 420Psemi */
//if (Ccv_execute(hCcv, hCapBuf, hDstBuf) < 0) {
if (Ccv_execute(hCcv, OutBuf, hDstBuf) < 0) {
ERR("Failed to execute color conversion job\n");
cleanup(THREAD_FAILURE);
}
在这里把hDstBuf 的420Psemi YUV数据写到文件,用YUV播放器可以正常播放,并且是720P 的YUV 420Psemi格式。
/* Send color converted buffer to video thread for encoding */
if (Fifo_put(envp->hOutFifo, hDstBuf) < 0) {
ERR("Failed to send buffer to display thread\n");
cleanup(THREAD_FAILURE);
}
………………
编码器那边 我也只是把分辨率从1080P改成 720P。不知道
具体还需要修改哪些参数,急求,希望大家帮帮忙!谢谢大家!