This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 pcie 兼容性问题



您好,

TMDXEVM6678 评估板+ pcie 转接卡,评估板开关拨至pcie启动,插在不同的主机,发现有的型号电脑能检测到设备,有些型号电脑无法检测到设备。请问我该修改哪些寄存器配置让无法检测到设备的主机能够检测到设备。是否有相关的寄存器适应不同类型主机?

谢谢

  • 你是说同一块板卡插到不同的电脑,有的可以检测到设备,有的不行么?

    对6678板卡而言,在配置为PCIe boot之后会自动配置PCIe口,上电后可以被RC主机端自动检测,不需要重配。在插上6678后重启一下电脑试试。

  • 非常感谢!

    果然可以,不过每次都得重启电脑才能检测到设备,第一次开机就是检测不到。

  • 1,你好,你说的PCIE转接卡有什么特别功能吗?我现在通过6678评估板和电脑连,直接飞线连接,这样做,发现电脑检测不到设备。

    2,PCIE 2.5G和5G的速率是否需要选择配置?是电脑和dsp端要通过驱动程序配置为一致的才行吗?

    3,评估板的金手指有两路PCIE,是随便连接一路PCIE,就可以吗?要选择lane0还是lane1,这个还需要软件再配置吗?比如有哪个寄存器需要写?