大家好!
本人在做一个项目,用tvp5158+dm368做4路标清的DVR,开发环境dvsdk4.0。
tvp5158的初始化配置不需由DM368进行(另外用一片MCU做了)。目前已经可以进行单路D1的编码了(tvp5158输出BT656,然后执行sdk里的encode);
想请教的问题是如何修改dvsdk4.0里的encode代码,使dm368可以同时进行4路编码呢(录制出4个264文件)?
tvp5158端的配置我已明白怎么配置,就是不清楚如何修改dvsdk。
另外TI工程师放出的DM365_DVR_DVSDK3_00.02.00.00我也有,但看不明白,而且想在dvsdk4.0上做。想TI的工程师和大家给予点提示。谢谢!