This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C5515 功耗高的问题



TI专家, 你好!

我们参考C5515 的 EVM做设计,  保留了NAND FLASH 电路,  USB电路, 和DSP的基本供电.  而其余电路全部删除.

在此情况下运行一个 简单的hello world程序,  对板子的供电为3.7V,  而整个板子的电流却达到70MA.

如此高的功耗对于我们的产品来讲, 是完全不能接受的,  我们的目标是将至10MA以内, 否则产品无法满足市场!

请问专家,  面对这个问题,  我们该如何去优化系统功耗.

请多多指点,  在大的方向上和细节上尽量提供参考给我们.

十分感谢!