This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 H.264编码问题



实验室在做多路视频编码,想购买一块DM8168评估板。想了解一下DM8168的具体性能

1、H.264的编码是在硬件上由协处理器HDVICP实现的对吗?也就是就视频编码的算法直接运行在HDVICP上?那源码是TI提供的吗?是否留有留有配置文件可修改?如果我仅仅做H.264编码,例程就可以直接提供了?

2、DM8168是不是因为带了三个视频/图像协处理器HDVICP价格才这么高?如果不带协处理器售价能到多少?

3、我见论坛上有人问DM8168支持不支持AVS的编码,请问可以支持吗?是提供AVS的库吗?

  • 你好,

    1. 是的,编解码由协处理器完成,不占用ARM/DSP的资源。TI提供可以配置编解码参数的接口。请问你只是做实验还是有具体的应用?如果是DVR的应用,我建议使用DVR RDK软件包。该软件需要和TI签署保密协议获得。

    2. 如果你需要纯ARM的器件,建议你看看AM335x,AM4xx产品系列。

    3. 你说的AVS是中国的标准对么?目前TI没有提供相关的编解码库。如果你需要,可以联系第三方看他们是否能提供支持。

  • 1. yes. yes. 以库的形式,无源码。编解码参数可以修改。

    2. 不带HDVICP的话,编解码算法跑在什么地方?    有2个HDVICP的版本叫DM8165.  一个HDVICP的芯片DM8147

    3.  AVS 编码库官方不支持