This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

omapL138 sysbios clock使用



我写了点灯程序,这是我的clock modlue的配置,我timer id选的是2,灯就不闪烁,如果timer id选0或者1就可以闪烁,请问是什么原因,该怎么修改?

  • 在jtag调试的时候发现,如果启动了arm,那么timer2 ,timer3 就不起作用了

    如果只连dsp,在线的时候timer2,3是可以用的

  • 我在调试的时候,也发现这个问题,我只用DSP核来控制TIMER工作,发现使用TIMER0的时候,可以工作,TIMER1,TIMER2的时候就不能工作,仔细找了之后发现了问题, SUSPSRC——这个寄存器会表示在线调试的时候,哪一个TIMER由那个核(ARM还是DSP)控制,只要修改了这个寄存器里面的核,就都能正常工作了,但是我没搞清楚,什么地方决定,在启动的时候,哪个核控制哪个模块的