This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am1808上电偶尔会不识别sdd sata盘

Other Parts Discussed in Thread: AM1808, CDCM61001, OMAP-L138, SYSBIOS

如题。am1808 外挂32G 固态sata硬盘。上电时有小概率 1/几十 上电不识别盘。如果一旦识别,那么工作会一致正常,如果不识别了,因为程序里设计的是查不到盘就reboot,所以进入反复reboot状态。想请教一下,这里的原因可能是什么?

  • 您可以考虑接个sata的pm芯片,就是类似于hub的芯片看看。

  • 问题查明确原因在于sata的时钟芯片cdcm61001的实用有问题。cdcm61001芯片自身没有问题,但是外接的电容电阻有问题。出问题的am1808参照英贝特的开发板设计,后来修改为和ti的原厂开发板(什么logic公司的)和spectrum digital公司的dm8168(8168也使用cdcm61001 ?)一致的原理图,解决问题。 害得我好苦啊!

  • Yaoming~您好!借贵地请教您一个问题,主要因为我发了帖子没人回复,是OMAP-L138的SATA读写问题,实在是很困扰啊。

    是这样,我不用SYSBIOS可编程能够实现SATA的读写,保持其初始化和SATA初始化程序不变,只是启用了SYSBIOS,能够通过测试:...disk spin-up success. 但不能读写SATA,且程序停留在这一循环语句上:

    while(sataRegs->IS == 0); // Stay here until an interrupt is received.

    我把读写SATA的程序放在主函数中启动BIOS之前还是不行,是BIOS里面要怎样设置吗,Yaoming请问您遇到过这种问题吗,期待您的回复,非常感谢!