This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X Linux NAND flash driver导引

关于如何配置Linux NAND  flash driver,大家可以参考processors.wiki.ti.com/.../AM335x_NAND_Driver's_Guide

对于一些接触Linux NAND flash driver的朋友,这里简要介绍一下。

Linux下,访问NAND,NOR等flash,是通过MTD(Memory Technology Device)子系统进行的。使用MTD的目的在于为各种memory,尤其是flash的访问提供一个通用的接口。

从上述框图,可以看出MTD框架下的NAND FLASH驱动主要分为

MTD设备层

MTD原始设备层

Flash 硬件驱动层

关于MTD具体的实现感兴趣的,可以在网上找更多的资料参考。

在这里,我们主要讨论在AM335X系统设计中,进行NAND FLASH设计时,驱动侧需要修改哪些地方。

从上述部分可以看出,与硬件底层相关的部分为flash硬件驱动层。

由于Linux NAND驱动的日益标准化,NAND的底层操作大抵相同,在使用不同NAND flash时,需要修改的部分比较简单。

以SDK06.00为例,只需要修改如下部分:

(1)NAND pinmux配置:该部分进行NAND flash的管脚配置。如使用16-bit的NAND flash,需要在如下结构体中增加高8bit的管脚配置。

路径: linux\arch\arm\mach-omap2\board-am335xevm.c

/* Pin mux for nand flash module */
static struct pinmux_config nand_pin_mux[ ]

(2) NAND 分区信息配置:该部分决定NAND FLASH的分区情况,大致会分为SPL,SPL_BACKUP,  U-BOOT, KERNEL, FILESYSTEM,  USER_DATA

路径: linux\arch\arm\mach-omap2\board-am335xevm.c

/* NAND partition information */
static struct mtd_partition am335x_nand_partitions[]

(3)  NAND 时序配置:针对不同的NAND flash型号,时序要求会有差异。AM335X通过GPMC与NAND连接,可通过配置GPMC的时序,达到正确快速地访问NAND flash中的数据。

路径: linux\arch\arm\mach-omap2\board-am335xevm.c

static struct gpmc_timings am335x_nand_timings

上述结构体统一在evm_nand_init()中调用:

static void evm_nand_init(int evm_id, int profile)
{
struct omap_nand_platform_data *pdata;
struct gpmc_devices_info gpmc_device[2] = {
{ NULL, 0 },
{ NULL, 0 },
};

setup_pin_mux(nand_pin_mux);
pdata = omap_nand_init(am335x_nand_partitions,
ARRAY_SIZE(am335x_nand_partitions), 0, 0,
&am335x_nand_timings);
if (!pdata)
return;
pdata->ecc_opt =OMAP_ECC_BCH8_CODE_HW;     //  使用BCH8 ECC
pdata->elm_used = true;
gpmc_device[0].pdata = pdata;
gpmc_device[0].flag = GPMC_DEVICE_NAND;

omap_init_gpmc(gpmc_device, sizeof(gpmc_device));
omap_init_elm();
}

而evm_nand_init最终通过一个板级配置的结构体进行调用,如

static struct evm_dev_cfg gen_purp_evm_dev_cfg[] = {
{am335x_rtc_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{clkout2_enable, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{enable_ecap0, DEV_ON_DGHTR_BRD, (PROFILE_0 | PROFILE_1 |
PROFILE_2 | PROFILE_7) },
{lcdc_init, DEV_ON_DGHTR_BRD, (PROFILE_0 | PROFILE_1 |
PROFILE_2 | PROFILE_7) },
{mfd_tscadc_init, DEV_ON_DGHTR_BRD, (PROFILE_0 | PROFILE_1 |
PROFILE_2 | PROFILE_7) },
{rgmii1_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{rgmii2_init, DEV_ON_DGHTR_BRD, (PROFILE_1 | PROFILE_2 |
PROFILE_4 | PROFILE_6) },
{usb0_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{usb1_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{evm_nand_init, DEV_ON_DGHTR_BRD,
(PROFILE_ALL & ~PROFILE_2 & ~PROFILE_3)},

}

Note:  由于TI GPEVM板上使用一个拨盘开关进行切换,来实现不同的profile下的管脚复用。

如设计是直接连接,其后写PROFILE_ALL即可。

参考文档:

blog.csdn.net/.../6961406 

  • 请问,有没有从am335x来分析nandflash的驱动的文档,我看编译后的mtd/nand 下边有一个nand.o的文件和一个omap.o的文件,请问nand.o的文件是哪里编译得来的,omap.c就是am335x的驱动代码吧?