This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 以太网 UDP通信



6678 以太网 UDP通信问题,初学6678,要实现DSP与主机的以太网通信,主机是服务器,DSP是客户端,通信协议是UDP,要实现此功能,DSP段程序是用MCSDK中的哪个例程?

  • 你好,

    TI PA的标准用例都在\pdk_C6678_xxxx_xxx_xxx\packages\ti\drv\pa\example\下面。

    Enea的OSEck BSP对PA加速模块功能提供全部的支持,可提供标准Socket接口API通信。

    Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
    内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
    1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
    2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
    3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。

    Best Regards

    William.dong@enea.com

  • 你好,请问是在ccs软件里自带的是吗?还有就是这个例程在哪个CCS版本里面?

  • 大哥,你这个问题解决了吗?求指教。

  • 可以看下 C:\ti\pdk_C6678_xxxxxx\packages\ti\drv\pa\test,在这个基础上做定制的修改会比较快