我初学DSP,有一些基本的问题不是很清楚,希望各位帮忙解答一下。
1. Boot和寄存器配置需不需要自己写代码实现?AISgen for D800K008软件中可以设置Boot模式,配置Flash,PLL0,PLL1等,我们使用时是不是可以直接输入数据进行配置,程序烧写到Flash后自动完成boot和寄存器配置?还是我们必须要写函数自己从Flash拷入数据,配置寄存器,最后进入程序入口点?Starterware中提供了Bootloader,提供了从NAND拷出数据,配置寄存器等工作,是不是因为用户需要仿照Bootloader自行配置?总之,实用AISgen for D800K008后,用户需要自己做哪些工作,而AISgen 又能完成哪些工作?
2. 在GEL文件中,某些寄存器的配置,如配置DDR2/mDDR Memory Controller时,如SDCFG寄存器的BOOTUNLOCK位需要先置1,后置0,用户在配置时应该怎样配置?是写入0还是1?