This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3359 gpmc addr A11无输出

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

AM3359 gpmc CS1配置16位访问外部存储器,片选、读、写、地址1~10信号正常,但是a11没有信号输出,比如:访问偏移地址为0xff0,实际地址总线输出为0x7f0。请问这个是怎么回事?

  • 可否确认一下,1. pinmux是否正确;2. 将该管脚配成gpio,然后输出高低电平,以确认没有焊接问题。

  • 谢谢你的回复,经过测试后

    1. pinmux确认配置正确;

    2.配置成GPIO后,能正常输出高低电平;

    不知道还有可能是哪的问题


  • 你确定访问地址0xFF0后,输出的是0x7F0吗?

    我理解是会输出0x7F8的。再量一下A3这根地址线,没信号吗?如果没有,可否帮忙测一下0x0F8,反应在实际地址线上的是多少?

  • 谈一下我的理解:这个所谓的实际地址,在16bit的模式下,得到地址线输出的是你访问地址偏移量/2的结果,也就是向右移动一位的结果。

    简单来说,就是物理意义上的A0地址线在16bit模式下没有输出。这个看到的A0地址线,物理意义上对应的是A1位。

    所以你访问地址0xFF0时,输出在A0~A15地址线上的,我理解应该是0xFF0>>2,也就是0x7F8。

    所以我理解A3对应的地址线,应该是高,与你给的信息的不大一样,要你帮忙确认。

    再让你测试0x0F8的原因,一是为了确认A3地址线会不会出现虚焊,(访问这个地址时,A3地址线是应该为高的,如果这个地址线还不是高的话,可能需要你使用前面提到的方法排除焊接问题);再者也是对我前面说到的地址输出做确认(我推测应该是0x0F8 >> 2 = 0x07C)。

  • 你好,谢谢你的回复!

    我这边已经测好了!

    gpmc_config寄存器的第1位系统默认是1,我改成0就好了!

    但是不知道为什么,手册里面对这一位也没有作详细的解释!

     

  • "gpmc_config寄存器的第1位系统默认是1,我改成0就好了!"

    请问这具体指哪个config的bit1呀?

    我也遇到类似的问题,CS2外接16bit non Multiplexed Address Data Device,发现GPMC_A7-A0输出的地址线正常,能对外设正常读写,但是A15-A8均无输出高地址。将A15-A8设置成GPIO能正常输出高低电平。

  • 确实是LIMITEDADDRESS这个位引起的问题呀,困扰了一个星期的问题呀!

  • 你好 我最近在搞gpmc 这块 片选无法选中, 希望和你讨论

    QQ:496952234