大家好,我的vpfe设置如下:
width = 1280;
height = 720;
//IPIPEIF配置
IPIPEIF_CFG1 = 0x00000300; //数据源、时钟选择、模式设定
IPIPEIF_RSZ = 0x00000010; //调整大小,Ratio=16/RSZ=1
IPIPEIF_INIRSZ = 0x00002000;
IPIPEIF_CLKDIV = 0; //时钟配置
IPIPEIF_CFG2 = 0x00000009; //VD、HD极性、中断源选择等
IPIPEIF_ENABLE = 0x00000003;
//ISIF 配置
ISIF_SYNCEN = 0x0000; // Disable VPFE during setup
ISIF_MODESET = 0x1000; // Progressive, VD priority as positive, 16-bit YCbCr
ISIF_HDW = 10;//水平同步信号宽度
ISIF_VDW = 10; //垂直同步信号宽度
ISIF_PPLN = 2752; //一帧列数
ISIF_LPFR = 2004; //一帧行数
ISIF_SPH = 674-10; //起始列
ISIF_LNH = width-1; // 行数=LNH+1
ISIF_HSIZE = width >> 4; // Horizontal line offset
ISIF_SLV0 = 666-50; //奇偶场起始行
ISIF_SLV1 = 666-50;
ISIF_LNV = height-1; // 列数=LNH+1
ISIF_CULH = 0xffff; // Disable culling
ISIF_CULV = 0x00ff;
ISIF_VDINT0 = height; //VDINT 中断时间(行数)
ISIF_VDINT1 = 0;//height;
ISIF_VDINT2 = 0;//height;
ISIF_SDOFST = 0x0000;
ISIF_CADU = 0x0400; // ISIF视频数据输出到SDRAM的地址高位
ISIF_CADL = 0x0000; // ISIF视频数据输出到SDRAM的地址低位
ISIF_REC656IF = 0x0001; // REC656 enabled
/*
* Input format is Cb:Y:Cr:Y, w/ Y in odd-pixel position
*/
ISIF_CCDCFG = 0x0800; // CCD configuration
ISIF_FMTCFG = 0x0000; // Disable formatter
ISIF_SYNCEN = 0x0003; // Enable ISIF
在内存0x80000000上看到了视频数据:
用CCS的Image Analyzer 观察到以下图像
属性设置:
请问:出现这种现象的原因是什么?