请教各位专家关于芯片选型的问题。现在项目使用的DSP芯片是TMS320C6714,用途是数字信号处理。但是现在发现这款芯片只能勉强满足项目要求。目前打算换一款类似于OMAP3530这类ARM、DSP双核心架构的数字处理芯片。要求DSP的浮点处理能力是目前TMS320C6714的5倍,最好能达到10倍以上。ARM的要求为Cortex-A8或更高等级。希望能得到各位专家的指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的需求最好能再细化一些,如是否需要视频加速硬件,外围接口的的种类和数量要求等。
从你的描述上看,多核C6000可能满足你的要求。因此把这个帖子转到相应的讨论区。
请先参考: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Multicore
现在希望把DSP芯片用在数字信号处理方面,基本要求是0.1ms计算500次以上的正余弦函数。因为希望是ARM+DSP双核心结构,所以外围接口只需要数据线、地址线、中断等常规接口即可。
http://www.ti.com.cn/tool/cn/mathlib?keyMatch=math%20lib&tisearch=Search-CN
我建议你在以上了解一下TI各个DSP核调取Mathlib数学库,对于不同数据类型的运算速度。这样可以评估下来用什么DSP核,需要多少频率这样。
然后我们再来推荐具体的器件。
BR,
Eason