This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678视频处理



大家好!

6678  CCS 5.3

mcsdk中有一个image processing的demo,是对图片做边缘检测。我在这个demo上做了算法移植,依旧是对图片做处理。现在想实现对视频的处理,或是对多张图片的连续处理,还是从网页中上传数据然后做处理。不知有什么实现方法。

求指导,谢谢!

  • 可以根据不同的实际应用选择不同的处理系统流程,如可以通过网络、SRIO、PCIe等接口将数据接收到DSP内部memory,然后通知DSP进行处理,如果只是进行算法的评估,前期可以将数据存放成一个数据文件,通过读文件的方式将数据读入进行处理也可。

  • 谢谢Andy!

    我是想采样网络的方式读取视频,我想问的是程序如何读取解析网络上传的视频文件,以及如何获取视频的每一帧去做处理。有没有相关接口。