1. Demo板型号: Sitara ARM Processors AM335x Starter Kit TMDXEVM3358-SK
2. 使用官方SDK编译u-boot和内核以及文件系统. SDK版本ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00
3. u-boot编译参考http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=AMSDK_u-boot_User%27s_Guide&oldid=151547
4. 内核编译参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/AMSDK_Linux_User%27s_Guide, 编译命令如下
a. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mrproper
b. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- tisdk_am335x-evm_defconfig
c. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage
d. 拷贝./arch/arm/boot/uImage到SD卡中
5. 制作SD卡启动, 使用u-boot命令行的方式引导内核启动
a. mmc rescan
b. fatload mmc 0 0x82000000 uImage_New
c. bootm 0x82000000
6. 新编译的MLO、u-boot.img能够引导官方SD卡中的uImage启动, u-boot引导新编译的内核在调用新内核的入口函数后串口无任何信息输出.
问题: u-boot无法引导新编译的内核启动.