开发板是TI 的omapl138(LCDK),SD卡是板子自带的,有BOOT ,FILESYSTEM分区。
为什么插入SD卡,开发板上电Linux没反应,进入不了U-BOOT命令行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开发板是TI 的omapl138(LCDK),SD卡是板子自带的,有BOOT ,FILESYSTEM分区。
为什么插入SD卡,开发板上电Linux没反应,进入不了U-BOOT命令行?
您好,
1 我看了您给的文档,上面的拨码开关只有4个,我的omapl138(LCDK)板子上有8个,不知是不是这个开关没设置好,我开发板上电后,Linux下就是没反应。但是在放uImage的boot文件夹里多出了了两个文件夹?
2 是不是需要在Linux下安装个串口调试工具来显示开发板命令信息?
PS:我用的事TI 公司自带的SD卡,应该是做好了的启动卡,里面已经分好了区。(做了一整天,so tired and boring)
1.如果你看一下LCDK原理图的Boot selection电路,可以看出SW1和boot mode pin有以下对应关系。
2. 是的,要装个串口调试工具
您好!
我不太明白您的意思
1 在之前进行CCS仿真的时候都有一步是要配置仿真器型号的一项,如果不用配置那选择哪一项(是最下面的UARTConnection)?
2 裸程序是什么意思? 裸程序是完全自己编写的程序,各种软件包Startware里面Import的程序是不是裸机程序?
1. 在ccs target configuration配置里可以根据选用的仿真器型号选择对应的device.
2. 准确讲就是讲不带操作系统的程序(但包括SYS/BIOS操作系统)