各位专家好,我是dsp初学者,我用的是6678L EVM 板,现在想通过千兆网与pc机通讯,请问是不是通过PC与EVM板直连就可以完成物理上的通路?之后通过HUA那个例子还是PA的例子进行配置呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
mathe lee 你好,
可以用ethernet cable通过PC机与EVM板直接相连,然后编程实现你需要的功能。
我不太明白你的第二个问题是不是想问在EVM板上跑例子如何配置,还是其他的需求?请具体说明一下。
非常感谢!
Phyllis
你好,
EVM板要设置在staticIP的模式下。
请问在load program前是否对工程进行编译了呢?Load到DSP core上的应该是*.out 格式的文件。请核实。
谢谢!
你好,
我看到你上传的图片中file loader提示Data Verification Failed,其中原因可能是Link 的cmd文件分配的地址和GEL或是有效地址空间不符,中断向量定位处,代码段或数据段定位处没有RAM,无法加载.out文件,解决方法如下:
1、调整Link的cmd文件,使得定位段处有RAM
2、调整存储器设置,使得RAM区有效
谢谢!
Phyllis
您好,
Lee,我现在也在想用千兆网口与PC进行数据交互,但感觉无从下手,十分想请教您具体操作过程,看到请联系邮箱huasy123@126.com。
十分感谢