我用的板卡芯片是DM8127,使用的EZSDK是ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00_setuplinux,内核启动方式是Flash内核启动挂载网络文件系统,即通过读取NAND Flash中烧写的内核启动,现在有几个问题如下:
1,我使用EZSDK中提供的uImage和u-boot向板卡中移植内核,在NOR:Can‘t request GPMC CS,由于官网上显示该EZSDK支持DM814x和DM816x,造成这个原因是EZSDK不适用的问题吗?但是我也找不到显示适用DM8127的EZSDK。
2,如果不是EZSDK不匹配的问题,那么是什么问题呢?会和板卡硬件有关吗?
3,下面是我的bootargs和bootcmd命令,以及错误现象,急求解决办法!!!
setenv bootargs 'console=ttyO0,115200n8 root=/dev/nfs rw mem=80M vram=4M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 nfsroot=192.168.1.106:/root/targetfs/linux-2.6.37-psp04.04.00.01,nolock eth=84:7e:40:c6:d2:84 ip=192.168.1.105 cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.allowOverlap=1 earlyprintk'
setenv bootcmd 'ipnc_ff_init 1;nboot 0x81000000 0 0x280000;bootm'
saveenv
boot