This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS在Debug调试时不能单步调试和不能设置Breakpoint

1.C6670调试HyperLink,在Debug界面,设置Breakpoint时,断点颜色变成了黄绿色,并且出现了叹号,也不能单步调试。启动程序,便从头执行到尾。设置的断点没有用,怎样才能解决这个问题?

2.调试的时候出现了这个问题 “NO code is associated with "D:\CCS\......\HyperLink_Test.c"line 53 in any loaded symbols”. 也不知道怎么解决。

谢谢各位专家帮我解决。

  • 你用的是哪个测试例程,确认工程属性debug选项加了-g,第二个那问题确认相应的source文件已经加入工程中,或者重新link一下。

  • 谢谢您的回复,问题解决了!太感谢!

  • 这个问题问了很久了,可能我的回答对于问这个问题的网友没有帮助,希望对今后其他遇到相同问题的网友有意义.

    初步怀疑是由于你烧写的out文档不是你目前打开的工程的out文档,烧写完成后打开了当前工程下的c文件,在里面设置了断点。感叹号是提醒你设置错了地方了,不妨看看你打开这个c文档的显示文档名的显示卡那里是否有一个文件夹的符号,如果有该符号,那么可以确定你打开的c文档不是你烧写的out文档对应的工程。