本人在DM642平台上调试UDP程序,使用的是CCS3.3,仿真器是SEED-XDS560PLUS。程序经过编译后没有error。但准备烧写程序时发现无法连上板子。具体操作及错误是:
1. 在CCS Setup中先进行了如下配置:(大小端选的Little)

2. 在CCS中点击connect以后,出现error:
试过很多次,每次都保持上电状态,且驱动安装没问题,PC能够识别。换了其他的DM642板子,还是此error。
求教是什么原因?如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人在DM642平台上调试UDP程序,使用的是CCS3.3,仿真器是SEED-XDS560PLUS。程序经过编译后没有error。但准备烧写程序时发现无法连上板子。具体操作及错误是:
1. 在CCS Setup中先进行了如下配置:(大小端选的Little)

2. 在CCS中点击connect以后,出现error:
试过很多次,每次都保持上电状态,且驱动安装没问题,PC能够识别。换了其他的DM642板子,还是此error。
求教是什么原因?如何解决?
你好,
你应该安装SEED仿真器的驱动,然后再ccs setup里面选择seed的驱动吧。
1. 虽然你提到了板子有上电,那还是要用万用表去点一下看看JTAG接插件的电源脚是不是真的有电。按照错误信息去追问题总是要首先遵循的。
2. 仿真器自检可以跑一下。
3. 连其他器件的板子试一下。